机器人与工业检测机器视觉系统
机器视觉系统可识别工件、检测质量特征,并向机器人传输精准位置数据。在 RBTX ,您可以对比紧凑型视觉传感器、智能相机、读码器、二维机器人定位、三维相机以及面向工业自动化的 AI 视觉方案。
如何选择适配工况的机器视觉系统?
选型不应先看相机分辨率或特定型号,而要先明确自动化流程需要获取哪些信息。 系统仅需确认工件是否存在?是否需要读取条码、识别装配缺陷,或是确定工件位置?机器人只需要 X、Y 坐标,还是同时需要高度、倾斜角度与三维姿态?
根据以上需求,您即可判断选用紧凑型视觉传感器、智能相机、读码器、二维机器人定位系统,或是三维机器视觉方案。
应用场景 | 常用产品类型 | RBTX 产品示例 |
有无检测与完整性校验 | 二维视觉传感器 | 易福门视觉传感器、西克 Inspector |
轮廓或表面检测 | 视觉传感器 / 智能相机 | 易福门传感器、西克 Inspector、越疆 VX500 |
条码或 Data Matrix 码读取 | 基于相机的读码器 | 西克 Lector |
平面工件定位 | 二维机器人定位 | 西克 PLOC2D |
空间位置与姿态识别 | 三维视觉传感器 | 梅卡曼德系列、西克 TriSpector |
料箱内散乱工件取放转移 | 三维机器人视觉系统 | 梅卡曼德系统、GuideNOW |
识别形态多变的缺陷或目标物 | AI 视觉系统 | INSPEKTO S70、robobrain.vision |
定制视觉方案开发 | 机器视觉相机模组 | USB 相机模组、4K 视觉方案 |
视觉传感器、智能相机,还是成套视觉系统?
产品目录包含多类系统,功能各不相同,不可仅依据价格对比。
视觉传感器
视觉传感器将相机、图像处理单元,通常还包含集成光源,封装在紧凑外壳内。专为任务明确的场景设计:工件有无检测、轮廓检测、颜色校验、位置确认,或是基础合格 / 不合格判定。 展示的易福门、西克产品都属于此类,适合部署标准化检测任务,无需大量定制编程。
智能相机
智能相机同样集图像采集与处理于一体。根据型号不同,可提供更丰富的软件工具、灵活的检测流程以及更多通讯接口。 越疆 VX500 就是该类别产品。采购前,请确认该相机支持的机器人、控制器、软件环境与应用场景。
基于相机的读码器
读码器专为识别条形码、Data Matrix 码、二维码或文本而优化。如果核心需求是产品识别与追溯,读码器通常是合适选择。 若应用同时需要检测轮廓、颜色、尺寸或工件位置,则更适合选用通用机器视觉系统。
模块化 / 成套机器人视觉系统
模块化系统由独立选配部件组成:机器视觉相机、镜头、光源、处理硬件与软件。灵活性更高,但需要更多工程集成工作量。
成套机器人视觉系统功能更完整:识别工件、计算坐标,并向机器人控制器输出可用位置数据。部分产品已内置标定、目标识别与机器人定位软件,视型号而定。
系统类型 | 核心优势 | 适用场景 |
视觉传感器 | 结构紧凑,快速配置 | 标准化检测任务 |
智能相机 | 图像处理内置在相机本体 | 灵活独立应用 |
读码器 | 专为识别功能优化 | 读码与产品追溯 |
相机模组 | 易于接入定制软件 | 定制开发项目 |
模块化视觉系统 | 高度可定制 | 复杂检测任务 |
机器人定位系统 | 可直接传输坐标 | 取放转移或料箱拾取 |
二维还是三维机器视觉?
二维系统解析平面图像中的轮廓、颜色、亮度与位置信息;三维系统额外采集高度、深度、距离与空间姿态。
选型要点 | 二维机器视觉 | 三维机器视觉 |
采集信息 | 轮廓、颜色、对比度、平面位置 | 额外获取深度、高度与空间姿态 |
工件位置 | 工件理想情况下处于同一平面 | 工件高度、姿态可发生变化 |
典型应用 | 检测、读码、平面定位 | 料箱拾取、拆垛、机器人空间定位 |
集成难度 | 通常更简单 | 通常更复杂 |
数据量 | 较小 | 较大 |
产品示例 | 易福门传感器、西克 Inspector、PLOC2D | 梅卡曼德系列、西克 TriSpector |
三维系统并非一定是更优方案。如果工件平铺在输送线或料盘上,仅 X、Y 位置与角度存在偏差,二维视觉往往已经够用,且经济性更好。 当工件高度不一、存在倾斜、相互堆叠,或是需要空间夹持点位时,才需要三维视觉。
什么场景下二维机器人定位即可满足需求?
二维机器人定位系统在单一平面内确定工件位置,一般输出 X、Y 坐标与旋转角度。 适用场景包括:
扁平工件取放转移
料盘供料工件
规整物料送料
分拣工序
装配前位置校正
工件高度固定的机床上下料
RBTX 内的西克 PLOC2D 就属于这类产品。 选型二维系统前,确认所有工件是否保持在同一平面、工件是否会堆叠、夹持点的计算精度要求。当高度、倾斜度、空间姿态波动较大时,应考虑三维方案。
机器人视觉系统何时需要三维技术?
当机器人需要获取空间信息时,选用三维机器人视觉系统。典型应用:
料箱随机拾取
码垛与拆垛
不同高度工件夹持
识别倾斜、旋转的目标物
从料框中取件给机床上下料
高度与体积检测
空间质量检测
该类别包含多款梅卡曼德型号以及西克三维产品,不同型号适配不同视场、工作距离、工件尺寸、安装条件与精度要求。
应用场景 | 核心选型标准 |
小型工件 | 小视场、充足细节分辨率 |
大型工件或料箱 | 大视场、适配工作距离 |
深料箱 | 足够深度量程,无遮挡相机视野 |
精密装配 | 稳定标定、位置数据精准 |
料箱拾取 | 点云质量、夹持点计算、料箱几何形态 |
深色或高反光工件 | 适配工件表面特性 |
短节拍工况 | 图像采集与处理速度 |
因此,只有明确实际作业空间、工件与搬运工艺,才能选出合适的三维相机。
AI 视觉系统适合哪些场景?
传统机器视觉依靠预设规则,例如轮廓、距离、颜色或码型。对于流程稳定、检测标准清晰的场景,通常是最实用方案。 当缺陷类型、工件表面、外形多变,无法用固定规则可靠描述时,AI 视觉会更适用。
RBTX 示例产品:
INSPEKTO S70:外观质量检测
robobrain.vision:智能目标识别
GuideNOW:AI + 三维机器人视觉
并非所有检测都需要 AI。读码、尺寸检测、轮廓判定、简单有无检测,基于规则的视觉工具往往实现起来更简便。
AI 也不能替代合适的成像条件。如果因光源不佳、拍摄角度不当或图像细节不足,关键特征无法看清,依旧难以实现可靠识别分类。
哪些技术指标最为关键?
视场与工作距离
视场指单张图像需要覆盖的检测区域;工作距离是相机到工件之间的距离。 更大视场可以覆盖更广区域,但会降低单个工件的图像细节。相机视场无需大于工艺实际需求。 三维机器视觉还需要考量工件最小 / 最大高度、料箱深度、潜在阴影、机器人位置与可用安装空间。
分辨率
所需分辨率由需要识别的最小特征决定。确认大型零件是否存在,所需图像细节远少于识别细微划痕或测量微小边缘。 更高像素不等于效果更好。高分辨率会产生更大数据量,可能增加图像传输与处理耗时。
需要明确:
完整检测区域
需要识别的最小特征
特征仅需检出、分类,还是需要测量
检测允许公差
拍摄时工件是否移动
光源
光源决定相机能否捕捉目标特征。很多紧凑型视觉传感器与智能相机自带集成光源。 反光金属、透明塑料、深色工件、结构化表面或大面积检测场景,仍可能需要外接光源。光源方案需使用合格件、不良件以及允许的产品波动样品进行实测。
软件与接口
视觉系统需要向机器人、PLC、机床控制器或数据库输出有效结果。
应用场景 | 所需输出 |
有无检测 | 合格 / 不合格信号 |
质量检测 | 检测结果或测量值 |
读码 | 解码内容 |
二维机器人定位 | X、Y 位置 + 旋转角度 |
三维机器人定位 | 空间位置与姿态 |
料箱拾取 | 目标位置与夹持点 |
采购前核查:
与机器人控制器、PLC 的通讯能力
支持协议与数据格式
配套机器人驱动或插件
内置软件功能
额外软件许可
标定工具
备份与配方管理
检测结果或图像存储选项
即便相机硬件性能达标,如果缺少所需控制器接口或软件集成能力,依然无法投入使用。
相机模组什么时候够用?
相机模组不一定等于成套机器视觉系统,它仅提供图像数据。自动化分析还需要配套:
镜头
光源
安装支架
处理单元
视觉软件
标定
编程
控制器通讯
机器视觉相机与 USB 模组适合已有配套软件与控制环境,或是自主开发定制系统的项目。 标准化检测任务,虽然整机采购价格更高,但视觉传感器或智能相机的集成工作量更少。
项目起点 | 推荐方案 |
已有定制视觉软件 | 相机模组 |
简单标准化检测 | 视觉传感器 |
一体化内置处理紧凑型设备 | 智能相机 |
多相机或自定义算法 | 模块化视觉系统 |
需要向机器人输出位置数据 | 机器人定位系统 |
不同应用适配哪一类系统?
应用场景 | 推荐产品类别 | 核心选型因素 |
扁平工件取放转移 | 二维机器人定位 | 标定、工件高度稳定 |
料箱拾取 | 三维机器人视觉系统 | 夹持点、料箱几何形态 |
质量检测 | 视觉传感器、智能相机或 AI 系统 | 缺陷判定标准清晰 |
读码 | 基于相机的读码器 | 码尺寸、读取距离、工件移动速度 |
装配校验 | 视觉传感器或智能相机 | 完整性、工件位置 |
拆垛 | 三维机器视觉 | 负载高度、视场 |
分拣 | 视觉传感器或 AI 系统 | 可靠区分不同产品 |
定制开发 | 相机模组或模块化系统 | 软件、内部技术能力 |
机器视觉系统的成本构成?
该品类产品从独立 USB 相机模组,到完整三维与 AI 视觉系统都有。仅可在同类产品内部比价。
系统类别 | 主要成本项 |
相机模组 | 镜头、光源、软件、集成工作 |
视觉传感器 | 分辨率、集成光源、检测工具包 |
智能相机 | 算力、软件、接口 |
读码器 | 码类型、读取距离、处理速度 |
二维机器人定位 | 标定、机器人集成 |
三维视觉系统 | 视场、工作距离、深度分辨率 |
AI 视觉系统 | 软件、调试、所需图像样本 |
额外成本还包含支架、防护外壳、外部光源、软件许可、标定、机器人编程与应用测试。 最经济的方案,不一定是单价最低的相机。总成本取决于投入使用前,所需配套硬件、软件与工程调试工作量。
机器视觉系统选型步骤
明确检测、识别或定位的具体任务
定义输出要求:信号、码值、测量数据或机器人坐标
描述合格件、不良件与允许的产品波动范围
确定视场、工作距离、最小目标特征
判断二维信息是否足够,还是需要三维数据
在视觉传感器、智能相机、读码器、相机模组、机器人定位系统中选型
考量工件材质、颜色、表面特性,配套光源方案
确认与机器人、PLC、机床的通讯兼容性
评估软件功能与潜在许可费用
使用真实工件,在贴近量产工况下测试方案
对比整体集成工作量,而非只对比产品单价
机器视觉系统常见问答
什么是机器视觉系统?
机器视觉系统采集并分析图像或三维数据,用于工业自动化流程。根据配置,可包含相机、镜头、光源、处理硬件、软件与通讯接口。
视觉传感器和智能相机有什么区别?
视觉传感器一般用于定义明确的标准化任务;智能相机可提供更丰富的软件与通讯功能。不同厂商对这两个术语定义不完全统一。
二维视觉系统什么时候够用?
当所有关键特征处于同一平面时,二维视觉通常可满足需求。例如读码、轮廓检测、有无检测、平面工件定位。
什么场景需要三维机器视觉?
当高度、深度、倾斜角度、体积或空间姿态影响作业时,适合三维视觉。典型应用:料箱拾取、拆垛、散乱工件机器人定位。
USB 相机模组就是完整视觉系统吗?
不一定。相机模组可能还需要额外光学部件、光源、软件、处理硬件、标定与控制器集成。
需要彩色相机吗?
如果颜色是关键检测特征,则必须选用彩色相机。轮廓、读码、定位以及多数有无检测场景,单色或红外成像即可。
任意视觉系统都能连接任意机器人吗?
不能。接口、通讯协议、坐标格式、软件与驱动程序,必须与机器人控制器兼容。机器人定位应用还需要配套标定。
AI 在机器视觉里有什么用处?
面对缺陷形态多变、自然表面或外形难以用固定规则描述的目标时,AI 很有价值。读码、尺寸测量、轮廓清晰的检测场景,传统机器视觉方案往往更简单。
采购前如何测试视觉系统?
使用真实合格件、典型缺陷件、允许波动样品以及极限边界案例进行测试。工作距离、光源、工件移动、节拍、环境条件,尽量贴近实际生产流程。