1 / 5U盘拾放
硬件价格:
体积
静音
投资回报时长
12个月
运行时间
24小时
Axial Ingenieurgesellschaft在项目的各个阶段都参与和陪同项目。在此过程中,根据要求选择最新技术并进行专业使用。 在该应用示例中,客户需要一种低成本且可靠的自动化解决方案来执行U盘拾放任务。在进行后续流程之前,客户需要将U盘在软件中备份,以前该过程为手工作业。具体操作是先将U盘从托盘中取出(分类并排列整齐),然后将其插入USB集线器中。之后,客户用软件将U盘备份,完成后再将U盘取出并放入相应的容器中。 Axial选择使用igus机械臂(RL-DP-5)和Zimmer电动抓手来完成这项任务。机械臂架空安装在可移动台架中,因此其工作空间很大且不会有干扰。该机器人系统抓住U盘,在将U盘插入USB集线器之前,通过光屏障检查抓握是否正确(是/否拿到U盘)。 Robolink机械臂可以通过软件轻松控制和编程,该控制软件也可以安装在标准计算机上使用。由于操作简便,客户可以对该系统进行个性化调整(例如扩展托盘、抓握其他形状或尺寸的U盘等),实现更多可能性。得益于可移动台架,因此该系统的使用位置也非常灵活。
2个组件