购买工业机器人 - 5个机器人选型技巧
您想购买工业机器人,但不知道在选择机器人时应该注意什么?我们总结了5个机器人选型技巧。
1)关注应用:什么时候适合使用机器人,什么时候不适合?
考虑到熟练工人短缺和不断攀升的成本压力,流程自动化是一个持续且必然的趋势。但是,这并不意味着所有应用都可以或必须实现自动化。有些应用最终导致过度设计,或明显是业余爱好。如果对灵活性(如插接电缆时)或创造性有较高的要求,自动化往往过于复杂,甚至不可能实现。相比之下,重复、单调并因此很容易出错的任务就非常适合使用机器人。
提示:分析您的应用案例:
一个动作序列重复的频率和速度是多少?
机器人要移动多大的重量?
机器人的工作空间有多大?
机器人将在多高的温度和湿度下工作?
机器人的典型应用领域包括:
2)购买工业机器人之前,先明确目标。
出于对自动化的兴奋和意愿,人们往往会忘记自己要通过自动化来完成什么。始终牢记自己的目标。它影响着您的机器人选择、实施的速度以及对项目成功与否的衡量。无论如何,一定要把重点放在简单且节省成本的流程上。
提示:写下你的目标,并尽可能具体:
您希望实现什么样的节省目标?
您希望在多长时间内实施自动化项目?
是否要实现人机协作?
相较于将整个流程自动化,自动化子流程是否更有意义?
3)计算投资回报率
对于很多想要实施自动化技术的人来说,高投资回报率(ROI)是影响其投资决策的决定性因素。传统意义上的工业机器人,如用于汽车行业的大型关节臂机器人,通常价格高昂。但是,现在也有很多高性价比的替代方案,如igus的低成本机器人技术,它们可在3-12个月内实现摊销。在igus的低成本机器人在线市场上,您既可以找到单个机器人组件,也可以找到固定价格的整套解决方案。
提示:要计算产品的投资回报率,请关注以下成本/方面:
外围设备,如夹爪或控制系统
对现有设备的调整
安装费用
运行、维护、空间和能源成本
上述投资是否可以被目前的人工成本或因错误造成的成本所抵消。
4)选择合适的机器人类型。
目前主要有4种不同的机器人运动学元件可选:关节臂机器人、线性机器人、SCARA机器人和delta机器人。对于每个应用,需要检查一下哪种类型适合。使用线性机器人可以实现长行程和高精度。例如,使用delta机器人可以实现短循环时间。不知道如何选择合适的机器人?RBTXpert可以为您的自动化项目提供支持。通过免费的视频通话,您可以与igus专家探讨您的应用,一起选出合适的动力学元件和适配组件。咨询结束后,我们会向您发送您所需组件的报价(固定价格)。
5)利用政府资助购买一台工业机器人。
德国不同的州有不同的自动化和数字化资助计划。我们汇总整理了各州的资助计划供您参考。
使用低成本机器人实现自动化
无论是自动化新手还是专业人士,您都可以在igus的低成本机器人在线市场上买到物美价廉的工业机器人。所有组件保证兼容且价格固定。