Mech-Viz, Intelligent robot control and programming environment


产品代码: RBTX-MECH-0024

With Mech-Viz, all common robots can be programmed visually and code-free, regardless of the manufacturer. The all-in-one system from Mech-Mind Robotics recognizes the object and uses AI to calculate the fastest motion sequence for the robot. Mech-Viz generates collision-free paths to the desired object. Each variation of the gripping point is checked for collisions.

But even more: With Mech-Viz you can simulate your application in advance in a 3D visualization and thus optimize it before commissioning. Many robot brands are already stored as 3D models in Mech-Viz.

一般交货时间:3周

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/d2a214d394/sww.svg

智能。无代码 基于人工智能

只需点击几下,就能对整个运动序列进行三维模拟:Mech-Viz 是 Mech-Mind Robotics 公司为机器人提供的最新一代完全可视化编程环境。 最重要的是:你无需编写任何代码来为自己的应用程序编程--一切都通过图形用户界面来控制。

路径规划、碰撞检测和抓取规划等智能算法被牢牢整合在一起。 与 Mech-Mind Robotics 系统的所有组件一样,Mech-Viz 也支持所有常见的机器人品牌。

https://a.storyblok.com/f/298593/fd0e2138b2/haken-svg.svg

优势

即插即用

通过我们的 3D 视觉软件包,您可以获得直接扩展机器人应用所需的一切。 将机器人控制器连接到 Vision IPC,将智能 Mech-Eye 3D 摄像头连接到 IPC,然后开始校准。 通过预装的 Mech-Vision 和 Mech-Viz,您可以立即创建第一个机器人控制器。

智能算法

Mech-Viz 可自动进行智能路径规划,并生成无碰撞运动,以达到所需的抓取点。 托盘编辑器等众多工具可帮助完成典型的码垛任务以及所有其他应用领域的任务。

兼容性

Mech-Viz 已经支持所有常见的机器人类型,因此可以为不同类型的制造商提供统一的控制。 如果您的机型尚未获得支持,Mech-Mind Robotics 通常会在几天内为您实现系统集成。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价