CE 检查

‌
产品代码: RBTX-SGLA-0001

您不确定是否需要 CE 符合性声明?现在就可以预约 CE 咨询。CE 检查相当于对客户设备进行现状分析。在设备巡检过程中,我们会判断该设备是否需要加贴 CE 标识。

如果客户不确定自己的设备是否安全、是否符合欧盟标准,我们很乐意为您执行这项检查。

如果后续进行 CE 认证,咨询日的费用将予以抵扣。

价格按每个咨询日计算
一般交货时间:3周
‌

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/212f9e9548/segula-icon1.jpg

分析& 数据收集

当机器是新的、改造的或扩建的时候,可能会出现新的危险点。 在检查过程中,我们会检查最多样化的要求,并制定我们自己的个性化解决方案。

凭借我们的专业知识,我们致力于为您创造巨大的附加值。 因此,您获得的不仅是 CE 认证,还有可持续的创新和质量保证。 或优化的可能性。

https://a.storyblok.com/f/298593/89519dc9bb/segula-icon2.jpg

欧盟标准&指南

符合性程序描述了对产品是否符合所有 VDE/DIN 规定和欧盟指令的检验。 其中规定了许多安全和健康要求,作为最低标准。 。

我们的员工将在您获得 CE 认证的道路上高效、称职地陪伴您。

https://a.storyblok.com/f/298593/8edcad7ae8/segula-icon3.jpg

风险分析& 危害评估

风险评估是 CE 符合性程序的核心组成部分。

作为制造商或操作员,要设计出尽可能安全的机器, ,就必须对危险进行系统分析。 在 CE 认证范围内,我们根据 DIN EN ISO 12100 标准进行风险评估。

https://a.storyblok.com/f/298593/9a4ce7e847/segula-icon4.jpg

确定保护措施

为了最大限度地降低风险,有必要识别所有可能的危险。 保护目标和措施是根据欧盟统一标准的要求制定的。

在将机器和/或机器部件、其组件以及由此产生的相互作用与可能发生的危险联系起来时,这一点尤为重要。

https://a.storyblok.com/f/298593/c4870e9a82/segula-icon5.jpg

技术考试

在 CE 标志范围内,可能需要对机器和系统进行额外测试,或提供其他法律要求的文件。

我们进行测试:

  • 验证和确认与安全相关的控制系统(根据 DIN EN ISO 13849 标准)

  • 安全预电磁兼容性(根据 EMV-U 指令)

  • 噪声排放评估(根据 TA-Lärm 和/或职业安全法规)

  • 机器电气安全和电工验收测试(根据 EN60204-1 标准)

  • 保护装置测试(根据 BetrSichV / DIN EN ISO 13855 标准)

  • 根据 TSR 15066 进行人机协作 流程定义、MRK 类型、设计、实施和验证

  • 取决于范围等。

https://a.storyblok.com/f/298593/6a48472c46/segula-icon6.jpg

核查文件

对于 CE 符合性声明的验证文件,所有必要的 和法律要求的文件都会收集归档。 我们可以在这方面为您提供帮助。

包括不限于:

  • 2D/3D 机械文档

  • 二维电气文件

  • 装配指导

  • 使用说明书

  • 技术测试协议

  • 取决于范围等。

https://a.storyblok.com/f/298593/de342b5dd0/segula-icon7.jpg

符合性声明

CE 符合性声明是这一过程的重要组成部分,每台机器的制造商、运营商、进口商、经销商或授权代表都必须附上该声明。 合格声明是机器的重要组成部分。

如果您想购买一台机器人,它只有注册声明,只能安装在其他完整或不完整的机器上,或与其他完整或不完整的机器组装在一起。 在为规定任务集成终端执行器后,必须发布 CE 符合性声明。 只有这样,机器才能符合法律要求。

https://a.storyblok.com/f/298593/4efbe7cd94/segula-icon8.jpg

CE 检查

您不知道是否需要 CE 符合性声明? 立即预约 CE 咨询。 CE-Check 是一种对客户工厂现状的分析。 在对设备进行检查的过程中,确定设备是否需要 CE 标志。

如果客户不确定其植物是否安全,是否符合欧盟标准,我们很乐意为您进行检查。

如果随后进行 CE 认证,将扣除咨询日的费用。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌